990-66230A-024

Visão geral da interface do usuário

Display

Visão geral da tela de início

  1. Botão de início – toque aqui em qualquer tela para voltar para a tela de início.

  2. Botão do menu principal – toque aqui para acessar os menus.

  3. Botão do diagrama sinóptico – toque aqui para acessar o diagrama sinóptico.

  4. Símbolo de status do alarme – toque aqui para acessar o registro de alarmes ativos.

  5. Referência comercial – mostra a referência comercial do produto.

  6. Informações paralelas – mostra as informações paralelas de um sistema paralelo quando o Modo do sistema está definido como Paralelo. O primeiro dígito representa o número paralelo em um sistema; o segundo dígito indica o ID paralelo do nobreak atual.

Você pode tocar nos campos de entrada, saída ou bateria na tela inicial para acessar diretamente as páginas de medições detalhadas.

Menu principal


Toque no botão do menu principal na tela inicial para acessar os menus.

Diagrama sinóptico

Toque no botão do diagrama sinóptico na tela inicial para acessar o diagrama sinóptico.

O diagrama sinóptico se adaptará à configuração do seu sistema – o diagrama sinóptico mostrado aqui é apena um exemplo.

Exemplo de sistema de nobreak singelo – alimentação única

A linha de potência verde (cinza na ilustração) no diagrama sinóptico mostra o fluxo de energia pelo sistema de nobreak. Os módulos ativos (inversor, retificador, bateria, chave estática etc.) são destacados com um contorno verde, e os módulos inativos, com um contorno preto. Os módulos com contorno vermelho estão inoperantes ou em condição de alarme.

Estrutura do menu


Toque no botão do menu principal na tela inicial para acessar os menus.

  • Status

    • Entrada

    • Saída

    • Bypass

    • Bateria

    • Temperatura

  • Registros

  • Controle*

    • Modo de operação

    • Inversor

    • Carregador

  • Configuração*

    • Nobreak

    • Entrada

    • Saída

    • Bypass

    • Capacidade

    • Bateria

    • Comunicação

    • Contatos e relés

    • Lembretes

    • Geral

    • Rede

  • Manutenção*

    • Sinal sonoro

    • Bateria

    • Código S

    • Limpar alarme

    • Relatório do nobreak

  • Sobre

  • Logout

  • Recursos digitais

  • Idioma

Alguns menus contêm mais submenus do que os descritos neste manual. Esses submenus estão acinzentados e são para uso somente da Schneider Electric para evitar impactos indesejados na carga. Outros itens de menu também podem ficar fora/não mostrados no visor se não forem relevantes para este sistema de nobreak específico.

Símbolos de status do alarme

O símbolo de status do alarme (cinza na ilustração) no canto superior direito do visor muda dependendo do status do alarme do sistema de nobreak.

Verde: Nenhum alarme presente no sistema de nobreak.
Azul: Alarme(s) informativo(s) presente(s) no sistema de nobreak. Toque no símbolo de status do alarme para abrir o registro de alarmes ativos.
Amarelo: Alarme(s) de aviso presente(s) no sistema de nobreak. Toque no símbolo de status do alarme para abrir o registro de alarmes ativos.
Vermelho: Alarme(s) crítico(s) presente(s) no sistema de nobreak. Toque no símbolo de status do alarme para abrir o registro de alarmes ativos.
Vermelho: A conexão do display com o nobreak foi perdida.

Localização dos dispositivos de desconexão

Vista traseira do nobreak de 10-20 kVA



Vista traseira do nobreak de 30-40 kVA