990-66230A-024

Configurar as preferências do display

  1. No menu principal, toque em Configuração > Geral > Display.
    1. Defina Iniciar proteção de tela após (minutos). Após definir os minutos sem atividade, o protetor de tela começará a ser exibido no display.
    2. Toque em - ou + para definir o brilho do display.
    3. Defina o Som de alarme como Ativar ou Desativar. Isso ativará/silenciará todos os sons de alarme.
    4. Defina o Som de toque da tela como Ativar ou Desativar. Isso ativará/silenciará todos os sons de display (excluindo sons de alarme).
    5. Toque duas vezes no botão Calibração para calibrar o display.
  2. Toque em OK para salvar as configurações.