990-66230A-024

Visão geral do sistema paralelo redundante 1+1 com banco de baterias comum

MIB Dispositivo de desconexão da entrada principal
BIB Dispositivo de desconexão da entrada do bypass
UIB Dispositivo de desconexão da entrada da unidade
SSIB Dispositivo de desconexão de entrada da chave estática
UOB Dispositivo de desconexão de saída da unidade
Ext. UOB Dispositivo de desconexão de saída da unidade externo
MBB Dispositivo de desconexão do bypass de manutenção
Ext. MBB Dispositivo de desconexão do bypass de manutenção externo
BB1 Dispositivo de desconexão da bateria 1
BB2 Dispositivo de desconexão da bateria 2
NOTA: Nas publicações da Schneider Electric, “dispositivo de desconexão” é usado como um termo genérico que abrange disjuntores ou interruptores, pois sua posição pode variar dependendo da configuração. Detalhes sobre a configuração individual podem ser encontrados no diagrama elétrico e/ou lendo o símbolo na frente de cada dispositivo de desconexão.