990-66230A-024

Configurar as definições de comunicação

  1. No menu principal, toque em Configuração > Comunicação para configurar as definições de comunicação para Modbus/USB ou NMC.
    NOTA: A porta de comunicação CAN é reservada para uso futuro.
  2. Toque em Modbus/USB para configurar as definições de comunicação quando o nobreak receber comunicação pela porta USB.
    1. Defina o Protocolo de comunicação para Modbus ou Tuner, o padrão é Tuner.
    2. Defina o modo de comunicação para RTU ou ASCII. Se Tuner for selecionado em Protocolo de comunicação, a configuração padrão para o Modo de comunicação é ASCII e não será configurável.
    3. Defina a Taxa de transmissão como 1.200, 2.400, 4.800, 9.600, 14.400 ou 19.200, o padrão é 9.600. Se Tuner for selecionado em Protocolo de comunicação , a Taxa de transmissão será 9.600 e não poderá ser configurada.
    4. Defina o Endereço do dispositivo. O intervalo de endereço do dispositivo é de 1 a 255. Se Tuner for selecionado em Protocolo de comunicação, o Endereço do dispositivo será 1 e não poderá ser configurado.
    5. Toque em OK para salvar as configurações.
  3. Toque em NMC para configurar as definições de comunicação quando o nobreak receber comunicação pela porta NMC.
    1. Remova a marca de seleção de Desativar para configurar o TCP Modbus. Quando a marca de seleção está presente, nenhuma configuração pode ser feita e a função está desativada.
    2. Selecione Porta 502 ou Porta [5000 a 32768].
    3. Toque em OK para salvar as configurações.