990-66230A-024

Configurar a saída do nobreak

NOTA: Esta configuração é obrigatória para uso correto do nobreak ao ser ligado pela primeira vez.
  1. No menu principal, toque em Configuração > Saída.
    1. Defina a Tensão de saída ajustada. A faixa de tensão de saída ajustada é a tensão de saída nominal ± 10 V, o padrão é 230 V.
    2. Defina a Janela de sincronização A faixa da janela de sincronização é de 0,5 a 5 Hz, o padrão é 3 Hz.
  2. Toque em OK para salvar as configurações.