990-66230A-024

Configurar a entrada do nobreak

NOTA: Esta configuração é obrigatória para uso correto do nobreak.
  1. No menu principal, toque em Configuração > Entrada.
    1. Defina a Tensão de entrada nominal como 220 V, 230 V ou 240 V, o padrão é 230 V.
    2. Defina a Frequência de entrada nominal como 50 Hz ou 60 Hz , o padrão é 50 Hz .
  2. Toque em OK para salvar as configurações.