Visualizar a configuração de solução de bateria
- No menu principal, toque em .
- Visualize as configurações
da bateria no display. Toque no símbolo de seta para ir para
a próxima página.NOTA: As configurações da bateria só são configuráveis por um representante de serviços da Schneider Electric.
Tipo de bateria Exibe o tipo de bateria. VRLA. Número de baterias Exibe o número de células de bateria. O número de baterias pode ser definido como 32, 34, 36, 38 ou 40, o padrão é 40. Capacidade da bateria Exibe a capacidade total da bateria (quantidade de sequências x Ah/sequência), o padrão é 20 Ah. Tensão da carga de flutuação/célula Exibe a carga de flutuação por célula de bateria.
I carregamento em flutuação é a função básica de carregamento disponível em todos os tipos de baterias e automaticamente iniciada pelo carregador. A faixa de tensão da carga de flutuação/célula é de 2,10 a 2,35 V, o padrão é 2,25 V.Tensão de recarga/célula Exibe a tensão de equalização por célula de bateria. O carregamento em boost torna possível realizar um carregamento ágil para restaurar rapidamente uma bateria descarregada. O intervalo da tensão de recarga/célula é de 2,20 a 2,45 V, o padrão é 2,25 V.
Limite de porcentagem da corrente de carga Exibe a porcentagem máxima da corrente de carga. O intervalo do limite de porcentagem da corrente de carga é de 1% a 20%, o padrão é 10%. Tensão/célula EOD em corrente 3C Exibe a tensão EOD por célula de bateria para corrente 3C. O intervalo da tensão/célula EOD em corrente 3C é de 1,6 a 1,85 V, o padrão é 1,65 V. Tensão/célula EOD em corrente 0,05C Exibe a tensão EOD por célula de bateria para corrente 0,05C. O intervalo da tensão/célula EOD em corrente 0,05C é de 1,65 a 1,90 V, o padrão é 1,75 V. Permitir recarga Exibe se a recarga é permitida. O carregamento em boost torna possível realizar um carregamento ágil para restaurar rapidamente uma bateria descarregada. A configuração padrão é Desativar. - Toque em OK para salvar as configurações.