990-66230A-024

Configurar o nobreak

NOTA: Esta configuração é obrigatória para uso correto do nobreak.
  1. No menu principal, toque em Configuração > Nobreak.
    1. Defina o Modo do sistema como Único, Paralelo, ECO sing., ECO Paralelo ou Autoenvelhecimento, o padrão é Único.
    2. Defina o Número paralelo como 1, 2, 3 ou 4, o padrão é 1.
    3. Defina o ID paralelo como 0, 1, 2 ou 3, o padrão é 0.
    4. Defina a Taxa de rotação como 0,5 Hz/s, 1,0 Hz/s, 1,5 Hz/s ou 2,0 Hz/s, o padrão é 2,0 Hz/s.
    5. Defina o Modo de inicialização automática do sistema após EOD como Normal, Somente bypass ou Nenhuma saída, o padrão é Normal. Quando o Modo de inicialização automática do sistema após EOD for ativado, o inversor será inicializado automaticamente assim que a tensão de entrada for restabelecida, após um desligamento devido à falta de carga na bateria.
      ATENÇÃO
      Risco de choque elétrico, explosão ou arco voltaico
      Sempre execute o bloqueio/marcação externa corretos antes de trabalhar no nobreak. Um nobreak com inicialização automática ativada reiniciará automaticamente quando a rede elétrica retornar.
      O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte, ferimentos graves ou danos do equipamento.
  2. Toque em OK para salvar as configurações.