990-66230A-024

Configurar o nominal

NOTA: Esta configuração é obrigatória para uso correto do nobreak.
  1. No menu principal, toque em Configuração > Nominal.
    1. Defina a Tensão de saída nominal como 220 V, 230 V ou 240 V, o padrão é 230 V.
    2. Defina a Frequência de saída nominal como 50 Hz ou 60 Hz , o padrão é 50 Hz.
    NOTA: A Potência nominal não é configurável.
  2. Toque em OK para salvar as configurações.