0000509775_02_fr

Présentation de la solution EcoStruxure Battery Management System

EcoStruxure Battery Management System est une solution qui équilibre activement la charge de chaque bloc de batterie. EcoStruxure Battery Management System surveille en permanence la tension, l’impédance, la température et, en option, le niveau d’électrolyte. Les informations mesurées sont utilisées pour égaliser la charge entre les blocs individuels afin qu’ils atteignent la durée de vie prévue.

Tout onduleur, chargeur ou autre onduleur industriel standard peut utiliser la solution EcoStruxure Battery Management System , car elle est installée séparément du système. Par conséquent, vous pouvez installer EcoStruxure Battery Management System sur vos onduleurs existants.

  • (A) Batteries : La solution EcoStruxure Battery Management System peut être utilisée avec différents types de batteries. Le nombre maximal de blocs de batteries individuels pouvant être surveillés dans un banc de batteries à l’aide d’un gestionnaire web est de 512, si trois répartiteurs sont utilisés.
  • (B) Modules : Un module est utilisé pour chaque bloc de batterie du banc de batteries. Dans un même banc de batteries, tous les modules sont connectés au même gestionnaire web soit directement, soit via un répartiteur.
  • (C) Câbles de bus : Les câbles de bus relient toutes les pièces de la solution entre elles. Un gestionnaire web est connecté à un bus ; des gestionnaires web supplémentaires peuvent être utilisés s’il y a plusieurs bancs de batteries, par exemple dans un système redondant. Pour les longues distances entre appareils, il est possible d’utiliser des répéteurs pour étendre le bus.
  • (D) Répartiteur : En option. Un répartiteur permet de connecter des modules supplémentaires au gestionnaire web. 200 modules au maximum peuvent être connectés à un répartiteur.
  • (E) Gestionnaire web : Le gestionnaire web connecte la solution EcoStruxure Battery Management System à un réseau. A partir de l’interface web des gestionnaires web, la solution peut être surveillée et configurée. Si aucun répartiteur n’est utilisé, un nombre maximum de 50 modules peuvent être connectés en une série au gestionnaire web.
  • (F) Armoire : En option. Avec une armoire, une partie du câblage interne est déjà effectué, ce qui permet de réduire le temps d’installation sur site. L'armoire protège également le gestionnaire web de la pollution ambiante et de limiter l’accès physique.
  • (G) Capteur de courant : Des capteurs de courant surveillent le courant de charge/décharge total de la batterie vers l'onduleur, le chargeur ou tout autre système. Les capteurs de courant sont connectés au gestionnaire web.
  • (H) Interface de bus : En option. Equipement programmable avec entrées numériques et sorties relais.
  • (I) Capteur de température et d'humidité autonome : En option. Capteur de température et d’humidité autonome pouvant être connecté directement au gestionnaire web.
  • (J) Gestionnaire de capteurs : En option. Si d’autres capteurs que le capteur de température et d’humidité autonome sont nécessaires, un gestionnaire de capteurs peut être utilisé.
  • (K) Capteurs supplémentaires : En option. Divers capteurs supplémentaires peuvent être connectés au gestionnaire de capteurs pour surveiller ou envoyer des signaux au gestionnaire web.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?