990-91430E-006

LED del kit de registro de datos

  1. Red

  2. CAN

  3. USB

  4. Firmware

«Parpadeante» significa un intervalo de 1 segundo. «Intermitente» significa un intervalo de 50 milisegundos.

LED Estado Descripción

CAN parpadeante

Firmware parpadeante

Los datos CAN están entrando.

El firmware está operativo.

CAN intermitente

Firmware intermitente

Los datos se están reorganizando debido a un cambio de configuración. Espere a que se complete la reorganización.

Red intermitente

CAN parpadeante

Firmware parpadeante

La red está en uso cuando se utiliza la interfaz de usuario de Data BMS.

USB parpadeante

CAN intermitente

Firmware parpadeante

Los datos se están descargando en un dispositivo USB para realizar una copia de seguridad.

Firmware parpadeante

CAN apagado

Error de conexión.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.