990-91430E-037

数据日志套件 LED 指示灯

  1. 网络

  2. CAN

  3. USB

  4. 固件

闪烁表示间隔 1 秒。快闪表示间隔 50 毫秒。

LED 状态 说明

CAN 闪烁

固件闪烁

CAN 数据正在输入。

固件正在运行。

CAN 快闪

固件快闪

因设置更改,数据正在重组。请等待重组完成。

网络快闪

CAN 闪烁

固件闪烁

使用数据 BMS 用户界面时网络正在使用。

USB 闪烁

CAN 快闪

固件闪烁

数据正在下载到 USB 设备上进行备份。

固件闪烁

CAN 关闭

连接错误。

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.