990-91430E-017

LED kit registro dati

  1. Rete

  2. CAN

  3. USB

  4. Firmware

Il lampeggiamento lento avviene con un intervallo di 1 secondo. Il lampeggiamento rapido avviene con un intervallo di 50 millisecondi.

LED Stato Descrizione

Lampeggio lento CAN

Lampeggio lento firmware

I dati CAN sono in arrivo.

Il firmware è in funzione.

Lampeggio rapido CAN

Lampeggio rapido firmware

I dati vengono riorganizzati a causa della modifica delle impostazioni. Attendere che la riorganizzazione sia completa.

Lampeggio rapido rete

Lampeggio lento CAN

Lampeggio lento firmware

La rete viene utilizzata durante l’utilizzo dell'interfaccia utente del Data BMS.

Lampeggio lento USB

Lampeggio rapido CAN

Lampeggio lento firmware

I dati vengono scaricati su un dispositivo USB per il backup.

Lampeggio lento firmware

CAN spento

Errore di connessione.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.