990-91430E-037

EPO 信号线概览

将 Class 2/SELV 信号线从建筑物 EPO 连接到机架 BMS。Class 2/SELV 电路必须与初级电路隔离。切勿将任何电路连接到 EPO 接线盒,除非能够确认该电路为 Class 2/SELV 电路。

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.