990-91407C-012

Modifier le mot de passe de l'écran

  1. Depuis l'écran d'accueil, sélectionnez Paramètres > Paramètres généraux > Définition mot de passe.
  2. Saisissez votre Ancien mot de passe.
  3. Saisissez votre Nouveau mot de passe et Répétez le nouveau mot de passe.
  4. Réglez le délai d'inactivité en minutes pour la déconnexion automatique de l'écran. Sélectionnez une valeur entre 1 et 120.
  5. Appuyez sur Enregistrer paramètres.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?