Configuration des paramètres électriques
| AVIS |
|---|
|
risques de dommages à l'équipement
Seul le personnel formé ayant terminé la formation
requise doit apporter des modifications aux paramètres du système
de l'ASI.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.
|
- Depuis l'écran d'accueil, sélectionnez et configurez les paramètres suivants :
- Mode fonct. : choisissez entre Unitaire pour un système unitaire et Parallèle pour un système parallèle.
- Mode ECO : sélectionnez si le Mode ECO doit être activé ou désactivé. Pour plus d'informations sur le mode ECO, voir Mode ECO.
- Byp non autorisé : lorsque ce paramètre est activé, l'ASI ne sera pas autorisée à passer en mode bypass.
- Redémarrage auto : choisissez si le Redémarrage auto doit être activé ou désactivé. Pour plus d'informations sur le redémarrage automatique, voir Redémarrage auto.
- Mode convertisseur de fréquence : sélectionnez si le Mode de convertisseur de fréquence doit être activé ou désactivé. Pour plus d'informations sur le mode convertisseur de fréquence, voir Mode convertisseur de fréquence.
- Appuyez sur Enregistrer paramètres.
- Appuyez sur le symbole de la flèche vers le bas et
configurez les éléments suivants :
- Ond. en marche sans batterie connectée : lorsque ce paramètre est activé, l'ASI peut être démarrée et peut alimenter la charge sans qu'aucune batterie ne soit connectée. Lorsque ce paramètre est désactivé, l'ASI ne peut être démarrée que si des batteries sont connectées.
- Protection courbe de surcharge du bypass : lorsque ce paramètre est activé, l'ASI s'éteint
et déconnecte la charge en cas de surcharge sur le bypass pour
protéger l'ASI. Lorsque ce paramètre est désactivé,
l'ASI reste en mode bypass et alimente la charge en cas de surcharge
sur le bypass.
AVIS Risques de dommages à l'équipementLorsque la Protection courbe de surcharge du bypass est désactivée, l'ASI peut subir des dommages lors d'une surcharge sur le bypass.Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels. - Court-c. sortie ond. - trans. vers byp. : lorsque ce paramètre est activé, l'ASI passe en mode bypass plutôt que de se déconnecter de la sortie en cas de court-circuit sur la sortie de l'onduleur.
- Appuyez sur Enregistrer paramètres.