990-6318E-012

Raccordement de la charge aux disjoncteurs de branches

  1. Acheminez les câbles d'alimentation de charge via la partie supérieure ou inférieure de l'armoire.
  2. Pour chaque câble d'alimentation de charge installé :
    1. Raccordez le câble de masse à la borne de masse.
    2. Raccordez le câble N au terminal N.
    3. Acheminez les câbles d'alimentation via les transformateurs de courant pour le disjoncteur de branche.
    4. Raccordez les câbles d'alimentation au disjoncteur de branche.
    1. Panneau 1.

    2. Panneau 2 (si présent).

  3. Fixez les câbles de charge aux ponts de câbles du côté gauche et du côté droit à l'aide d'attaches.
    NOTE: Réinstallez les panneaux de protection et les couvercles qui ont été retirés lors de l'installation.
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.