990-6318E-012

Raccordement des câbles d'entrée

NOTE: La taille maximale autorisée du câble neutre est de 350 kcmil avec les cosses de câble préinstallées. Pour un câble neutre entre >350 et <500 kcmil, remplacez la cosse de câble neutre préinstallée par le kit TME69214, voir Installation du kit de cosses de câble mécaniques pour le neutre TME69214 (en option) pour plus de détails.
  1. Acheminez les câbles d'entrée via la partie supérieure ou inférieure de l'armoire.
  2. Raccordez les câbles d'entrée de la source d'entrée 1 (GEC, L1, L2, L3, N).
  3. Raccordez les câbles d'entrée de la source d'entrée 2 (si présente) (GEC, L1, L2, L3, N).
  4. Fixez les câbles d'entrée aux ponts de câbles du côté gauche et du côté droit à l'aide d'attaches.
    NOTE: Réinstallez les panneaux de protection et les couvercles qui ont été retirés lors de l'installation.
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.