990-6318E-012

Démarrage du RPP

Suivez ces étapes pour le premier démarrage et à chaque fois que le système est redémarré après avoir été complètement arrêté, sans alimentation.

  1. Vérifiez les points suivants avant de démarrer le RPP :
    1. Le disjoncteur d'entrée en amont est en position ouverte (arrêt).
    2. Les câbles d'alimentation d'entrée ont été correctement raccordés au(x) disjoncteur(s) d'entrée principale du RPP. Pour plus de détails, reportez-vous à la section Raccordement des câbles d'entrée.
    3. La séquence de phase d'entrée est correcte.
    4. Les câbles d'alimentation de charge ont été correctement connectés aux disjoncteurs de branches. Pour plus de détails, reportez-vous à la section Raccordement de la charge aux disjoncteurs de branches.
    5. Le couple de serrage correct a été appliqué à toutes les connexions électriques. Pour plus de détails, reportez-vous à la section Caractéristiques du couple de serrage.
    6. La tension connectée au RPP correspond à la plaque signalétique et au numéro du modèle de RPP.
    7. Tous les équipements ont été correctement mis à la terre.
    8. Tous les câbles de signal sont installés correctement.
    9. Toutes les zones de ventilation ne sont pas obstruées, ce qui pourrait nuire à la bonne circulation de l'air.
  2. Fermez le disjoncteur d'entrée en amont.
  3. Fermez le ou les disjoncteurs d'entrée principale du RPP.
  4. Vérifiez le fonctionnement des compteurs de puissance installés dans le RPP.
  5. Fermez les disjoncteurs de branches individuels dans le RPP si nécessaire.

    Vérifiez le mode normal du RPP immédiatement après la mise en service.

    Utilisez l'affichage pour vérifier les lectures correctes de tous les circuits.

  6. Pour le premier démarrage du RPP, effectuez les étapes suivantes pour permettre la configuration via l'affichage :
    1. Accédez à l'interface Web pour la gestion réseau, consultez Accès à l'interface de gestion réseau.
    2. Lors de la première connexion, le user name (nom d'utilisateur) et le password (mot de passe) sont apc - vous serez invité à changer le mot de passe lors de la première connexion.
    3. Créez de nouveaux utilisateurs et configurez les autorisations des utilisateurs.
    4. Activez/désactivez les protocoles de communication selon les besoins.
    5. La configuration via l'affichage est maintenant activée.
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.