990-6318E-012

Interface utilisateur

  1. Compteurs de puissance

  2. Dispositif(s) d'entrée principale

  3. Écran*.

  4. Disjoncteurs de branches

  5. LED d'état

  6. Bouton de réinitialisation de l'affichage

  7. LED de raccordement réseau :

    • Vert fixe : Les paramètres TCP/IP du système sont valides.

      Reportez-vous à la section Configuration du réseau.

    • Vert clignotant : Les paramètres TCP/IP du système ne sont pas valides.

    • Orange fixe : L'affichage est hors service. Contactez Schneider Electric.

    • Orange clignotant : Le système émet des requêtes BOOTP.

      Reportez-vous à la section Configuration du réseau.

    • Vert et orange clignotant : Si la LED clignote lentement, le système émet des requêtes DHCP.

      Reportez-vous à la section Configuration du réseau.

      Si la LED clignote rapidement, le système est en cours de démarrage.

    • Éteinte : L'affichage n'est pas alimenté ou est hors service.

  8. LED d'indication du type de raccordement réseau :

    • Vert fixe : Le système est connecté à un réseau fonctionnant à 10 mégabits par seconde (Mbit/s).

    • Vert clignotant : Le système reçoit ou transmet des paquets de données à 10 mégabits par seconde (Mbit/s).

    • Orange fixe : Le système est connecté à un réseau fonctionnant à 100 mégabits par seconde (Mbit/s).

    • Orange clignotant : Le système reçoit ou transmet des paquets de données à 100 mégabits par seconde (Mbit/s).

    • Éteinte : Vous êtes dans au moins l'une des situations suivantes : L'affichage n'est pas alimenté, le câble qui relie le système au réseau est déconnecté, le périphérique qui relie le système au réseau est éteint ou l'affichage est hors service. Vérifiez les branchements et si la LED reste éteinte, contactez Schneider Electric.

  9. Port de configuration de l'affichage

  10. Port USB.

  11. Ports réservés pour la maintenance*

Présentation des LED d'état

Voyant d'alimentation : Le RPP est sous tension lorsque la LED est allumée. Le microprogramme est mis à jour lorsque la LED clignote.
Voyant du journal : Lorsque la LED est allumée, il existe une nouvelle entrée dans le journal des événements.
LED d'alarme : Lorsque la LED est allumée, il existe une condition d'alarme dans le système RPP.

Symboles de l'affichage

Symbole

Description

Le bouton de retour à l'écran d'accueil apparaît comme verrouillé lorsque le système est verrouillé par une protection par mot de passe. Appuyez sur ce bouton pour revenir à l'écran d'accueil.

Le bouton de retour à l'écran d'accueil apparaît comme déverrouillé lorsque le système est déverrouillé à l'aide du mot de passe. Appuyez sur ce bouton pour revenir à l'écran d'accueil.

Appuyez sur le bouton OK pour confirmer vos sélections et quitter l'écran actuel.

Appuyez sur le bouton Échap pour annuler vos modifications et quitter l'écran actuel.

Appuyez sur le bouton de filtre pour définir les filtres de vos journaux d'historique.

Appuyez sur le bouton de corbeille pour effacer le journal.

Arborescence du menu

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.