990-6318E-012

Configuration d'un disjoncteur de branche

  1. Depuis l'écran d'accueil, sélectionnez Configuration > Panel (Panneau) > Add Breaker (Ajouter un disjoncteur).
  2. Configurez les paramètres du disjoncteur de branche :
    1. Panel (Panneau) : Sélectionnez le panneau dans lequel le nouveau disjoncteur de branche est installé (Panel 1 (Panneau 1) ou Panel 2 (Panneau 2), si disponible).
    2. Layout (Disposition) : Sélectionnez si le nouveau disjoncteur de branche est installé en position Odd (Impaire) ou Even (Paire) sur le panneau. Le côté Odd (Impair) correspond au côté gauche du panneau et le côté Even (Pair) correspond au côté droit du panneau.
    3. Tie (Attache) : Définissez le nombre de pôles sur le disjoncteur de branche (1-pole (1 pôle), 2-pole (2 pôles) ou 3-pole (3 pôles)).
    4. Channel (Canal) : Définissez le canal L1 dans lequel le disjoncteur de branche est installé. L2 et L3 seront remplis automatiquement. Exemple : La sélection du canal 1 pour un disjoncteur de branche tripolaire occupera les canaux 1,3,5. Les canaux déjà occupés sont surlignés en rouge dans la liste des canaux.
    5. Rating (Puissance nominale) : Définissez la valeur nominale du nouveau disjoncteur de branche.
  3. Appuyez sur Add Breaker (Ajouter un disjoncteur).
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.