990-6318D-012

Réception

Inspection externe

À l'arrivée du colis, vérifiez si les matériaux d'expédition présentent des signes de dommages ou de mauvaise manipulation. Vérifiez les indicateurs de basculement et/ou d'impact. Si un dommage est visible, ne tentez pas d'installer le système. Si vous constatez tout dommage, contactez le support client de Schneider Electric et déposez une réclamation auprès du transporteur dans un délai de 24 heures suivant la réception.

Comparez les composants du colis avec la lettre de transport. Signalez sans délai tout élément manquant au transporteur et au service client de Schneider Electric.

Vérifiez que les unités étiquetées correspondent à la confirmation de la commande.

Entreposage

Si l'équipement doit être stocké avant son installation, il doit être entreposé dans un endroit frais, sec, bien ventilé et protégé contre la pluie, les éclaboussures d'eau, les agents chimiques, etc. L'équipement doit être recouvert d'une bâche ou d'un emballage plastique pour le protéger de la poussière, de la saleté, de la peinture ou d'autres corps étrangers.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?