Podłączanie kabli sygnałowych modułowej szafy bateryjnej
Do instalacji z sąsiadującą modułową szafą bateryjną należy użyć kabli sygnałowych dostarczonych w opcjonalnym zestawie instalacyjnym GVSOPT030. Kable do instalacji z modułową szafą bateryjną w oddalonej lokalizacji nie są dostarczone. Postępuj zgodnie z instrukcją instalacji modułowej szafy bateryjnej, aby przygotować się do montażu.
- W przypadku modułowej szafy bateryjnej w oddalonej lokalizacji: Poprowadź kable sygnałowe z modułowej szafy bateryjnej 1 przez tylną część zasilacza UPS.
-
W przypadku sąsiadującej modułowej
szafy bateryjnej: Poprowadź kable sygnałowe z modułowej
szafy bateryjnej 1 do zasilacza UPS według ilustracji.
- Poprowadź kable sygnałowe z modułowej szafy bateryjnej 1 do zasilacza UPS przez otwór.
- Poprowadź kable sygnałowe przez kanał kablowy w zasilaczu UPS.
-
Podłączanie kabli sygnałowych z modułowej
szafy bateryjnej 1 do zasilacza UPS:
- Zamontuj wtyczkę zakończenia w przekaźniku J8008 na płycie 640-7552 w ostatniej modułowej szafie bateryjnej (T).
- Podłącz kabel sygnałowy z przekaźnika J8011 na płycie 640-7552 w modułowej szafie bateryjnej 1 do przekaźnika J6619 i J6604 na płycie 640-4843 zasilacza UPS.
- Podłącz kabel sygnałowy z przekaźnika J8007 na płycie 640-7552 w modułowej szafie bateryjnej 1 do przekaźnika J6608 na płycie 640-4864 zasilacza UPS.