Sinyal Kablolarını Modüler Akü Kabini'nden Bağlama
Bitişik modüler akü kabiniyle kurulum için, isteğe bağlı GVSOPT030 kurulum kitinde verilen sinyal kablolarını kullanın. Uzak modüler akü kabinleri ile kurulum için sinyal kabloları sağlanmaz. Kuruluma hazırlanmak için modüler akü kabini montaj kılavuzunu izleyin.
- Uzak modüler akü kabini için : Sinyal kablolarını modüler akü kabini 1'den UPS'nin arkasına yönlendirin.
-
Bitişik modüler akü kabini için: Sinyal kablolarını gösterildiği gibi modüler
akü kabini 1'den UPS'ye yönlendirin.
- Sinyal kablolarını modüler akü kabini 1'den açıklıktan UPS'ye yönlendirin.
- Sinyal kablolarını UPS'deki kablo kanalından geçirin.
-
Sinyal kablolarını modüler akü kabini
1'den UPS'e bağlama:
- Bir sonlandırma fişini, son modüler akü kabininde (T) J8008'deki 640-7552 no'lu panoya takın.
- Sinyal kablosunu, modüler akü kabini 1'de 640-7552 panosundaki J8011'den UPS'de 640-4843 panosundaki J6619 ve J6604'e bağlayın.
- Sinyal kablosunu, modüler akü kabini 1'de 640-7552 panosundaki J8007'den UPS'de 640-4864 panosundaki J6608'e bağlayın.