990-91111J-037

TN-C/480 V 直接接地系统的 UPS 准备

注: UPS 已预配置为使用 TNS 接地系统。
注: 采用接地铜排的 480 V 直接接地系统(无零线连接)将导致高漏电电流。
  1. 仅适用于 TN-C/480 V 直接接地系统(无零线连接):安装随附的接地铜排。

    UPS 正面视图 – TN-C/480 V 直接接地系统(无零线连接)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?