Starte en kjøretidskalibreringstest
Denne funksjonen brukes til å kalibrere den anslåtte gjenværende batterikjøretiden. I denne testen går UPSen over i batteridrift, og batteriene lades ut til de når varselsnivået for lav likestrøm. Batterikapasiteten kan beregnes og anslått kjøretid kan kalibreres basert på medgått tid og informasjon om lasten.
Schneider Electric anbefaler at du kjører en kjøretidskalibreringstest ved oppstart, når du skifter batterier eller når det gjøres endringer i batteriløsningene.
LES DETTE |
---|
fare for skade på utstyret
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, kan det medføre skade på utstyret.
|
Forhåndskrav:
-
Batteriene må være 100 % ladet.
-
Lastprosenten må være minst 10 %, og den må ikke endres med mer enn 20 % under testen. Eksempel: Hvis lastprosenten er 30 % ved teststart, avbrytes testen hvis lastprosenten faller under 24 % eller stiger til over 36 % under testen.
-
Bypasstilførselen må være tilgjengelig.
-
Driftsmodus må være normal drift, ECOnversion eller ECO-modus.
-
Systemdriftsmodus må være vekselretter, ECOnversion eller ECO-modus.
- Trykk på menyknappen på startskjermen.
- Velg .
- Trykk på OK på bekreftelsesskjermen.