990-5452M-025

Konfiguracja ustawień wyświetlacza

  1. Na ekranie głównym wyświetlacza wybierz Konfiguracja > Wyświetlacz
  2. Ustaw Jasność wyświetlacza przy pomocy suwaka Jasność. Dotknij +, aby zwiększyć jasność, oraz -, aby ją zmniejszyć.
  3. Ustaw limit czasu podświetlania. Wybierz pomiędzy 1, 2, 5, 10, 15 lub 30 minut.
  4. Ustaw język wyświetlacza.
  5. Konfiguruj sieć, dotykając przycisk Konfiguracja sieci i wpisując Adres IP, Maskę i Bramę. Zatwierdź klawiszem Enter.
  6. Dotknij przycisk strony głównej, aby opuścić ekran konfiguracji.
Opinia
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.