990-5452M-034

Ekran Ayarlarının Konfigürasyonu

  1. Ekranın giriş sayfasından Konfigürasyon > Display seçeneklerini seçin.
  2. Ekranın Parlaklık seviyesini Parlaklık göstergesi ile ayarlayın. Parlaklığı arttırmak için +, azaltmak için - simgesine dokunun.
  3. Arka ışık zaman aşımını belirleyin. Aşağıdakiler arasından seçim yapın 1, 2, 5, 10, 15, veya 30 dakika.
  4. Ekran dilini ayarlayın.
  5. Ağı, Ağ konfigürasyonu seçeneğine dokunarak ve IP Adresi, Maske ve Ağ Geçidi'ni yazarak konfigüre edin. İşlemi Tamam ile bitirin.
  6. Konfigürasyon ekranından çıkmak için giriş sayfası butonuna basın.
Geri bildirim
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.