990-5452N-004

Konfigurer displayindstillingerne

  1. Fra startskærmen vælges Configuration > Display (Konfiguration > Display).
  2. Indstil displayets lysstyrke via indikatoren Brightness (Lysstyrke). Tryk på + for at øge lysstyrken og på for at mindske lysstyrken.
  3. Indstil timeout for baggrundslys. Vælg mellem 1, 2, 5, 10, 15 og 30 minutter.
  4. Indstil displayets sprog.
  5. Konfigurer netværket ved at trykke på knappen Network configuration (Netværkskonfiguration) og indtaste IP Address (IP-adresse), Mask (Maske) og Gateway. Afslut ved at trykke på OK.
  6. Tryk på knappen til startskærmen for at lukke konfigurationsskærmen.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.