990-5452L-012

Configurer les paramètres d'affichage

  1. Depuis l'écran d'accueil, sélectionnez Configuration > Écran.
  2. Définissez la luminosité de l'affichage via l'indicateur Luminosité. Appuyez sur + ou pour augmenter ou diminuer la luminosité.
  3. Définissez le délai d'inactivité du rétroéclairage. Choisissez parmi 1, 2, 5, 10, 15 ou 30 minutes.
  4. Définissez la langue de l'affichage.
  5. Pour configurer le réseau, appuyez sur le bouton Configuration réseau et renseignez les champs Adresse IP, Masque de sous-réseau et Passerelle. Validez la saisie en appuyant sur OK.
  6. Appuyez sur le bouton de retour à l'accueil pour quitter l'écran de configuration.
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.