990-5452N-018

ディスプレイ項目の設定

  1. ディスプレイのホーム画面からConfiguration(設定) > Display(ディスプレイ)を選択します。
  2. Brightness(明るさ)インジケーターからディスプレイの輝度を設定します。+をタップして輝度を上げ、をタップして輝度を下げます。
  3. バックライトのタイムアウトを設定します。125101530分のいずれかを選択します。
  4. ディスプレイの言語を設定します。
  5. Network configuration(ネットワーク設定)ボタンをタップし、IP Address(IP アドレス)Mask(サブネット マスク)Gateway(ゲートウェイ)を入力します。OKで完了します。
  6. ホームボタンをタップして設定画面を終了します。
フィードバック
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.