990-5452N-017

Configurazione delle impostazioni del display

  1. Nella schermata principale del display, selezionare Configurazione > Display.
  2. Impostare la luminosità del display tramite l'indicatore Luminosità. Toccare + per aumentare la luminosità e per diminuirla.
  3. Impostare il timeout di retroilluminazione. Scegliere tra 1, 2, 5, 10, 15 o 30 minuti.
  4. Impostare la lingua del display.
  5. Configurare la rete toccando il pulsante Configurazione di rete e digitando Indirizzo IP, Mask (Maschera) e Gateway. Quindi premere OK.
  6. Toccare il pulsante Home per uscire dalla schermata di configurazione.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.