990-5452N-007

Διαμόρφωση των ρυθμίσεων οθόνης

  1. Από την αρχική προβολή στην οθόνη, επιλέξτε Configuration (Διαμόρφωση) > Display (Οθόνη).
  2. Ρυθμίστε τη φωτεινότητα οθόνης μέσω της ένδειξης Brightness (Φωτεινότητα). Πατήστε + για να αυξήσετε τη φωτεινότητα και πατήστε για να μειώσετε τη φωτεινότητα.
  3. Ρυθμίστε το χρονικό όριο οπίσθιου φωτισμού. Επιλέξτε μεταξύ των 1, 2, 5, 10, 15 ή 30 λεπτά.
  4. Ορίστε τη γλώσσα της οθόνης.
  5. Διαμορφώστε το δίκτυο πατώντας το κουμπί Network configuration (Διαμόρφωση δικτύου) και πληκτρολογώντας τα πεδία IP Address (Διεύθυνση IP), Mask (Μάσκα) και Gateway (Πύλη δικτύου). Ολοκληρώστε την ενέργεια πατώντας OK.
  6. Πατήστε το κουμπί αρχικής οθόνης για να εξέλθετε από την οθόνη διαμόρφωσης.
Προτάσεις
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.