990-5452N-032

กำหนดการตั้งค่าจอแสดงผล

  1. จากหน้าจอหลักในจอแสดงผล ให้เลือก Configuration (การกำหนดค่า) > Display (จอแสดงผล)
  2. ตั้งค่าความสว่างของจอแสดงผลผ่านตัวปรับระดับ Brightness (ความสว่าง) แตะที่ + เพื่อเพิ่มความสว่าง และแตะที่ เพื่อลดความสว่าง
  3. ตั้งค่าระยะหมดเวลาสำหรับไฟหน้าจอ เลือกระหว่าง 1, 2, 5, 10, 15 หรือ 30 นาที
  4. ตั้งค่าภาษาบนจอแสดงผล
  5. กำหนดค่าเครือข่ายโดยแตะที่ปุ่ม Network configuration (การกำหนดค่าเครือข่าย) แล้วพิมพ์ IP Address (ที่อยู่ IP), Mask (มาส์ก) และ Gateway (เกตเวย์) เสร็จสิ้นแล้วกดปุ่ม OK (ตกลง)
  6. แตะที่ปุ่มหน้าหลักเพื่อออกจากหน้าจอการกำหนดค่า
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.