990-5452N-031

Konfigurera bildskärmsinställningarna

  1. Från startskärmen på skärmen välj Configuration (Konfiguration) > Display (Skärm).
  2. Ställ in skärmens Ljusstyrka via indikatorn Brightness (Ljusstyrka). Tryck på + för att öka ljusstyrkan och tryck på - för att minska ljusstyrkan.
  3. Ställ in bakgrundsbelysningen timeout. Välja mellan 1, 2, 5, 10, 15, eller 30 minuter.
  4. Ställ in skärmens språk.
  5. Konfigurera nätverket genom att trycka på knappen Network configuration (Nätverkskonfiguration) och skriva in IP Address (IP-adress), Mask och Gateway. Slutför genom att välja OK.
  6. Tryck på hemknappen för att gå ur konfigurationsskärmen.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.