Modo Convertidor de frecuencia
En el modo Convertidor de frecuencia, el SAI puede convertir la frecuencia de suministro de entrada a otra frecuencia a la salida del SAI.
Las frecuencias de entrada/salida posibles son 50/50 Hz, 50/60 Hz, 60/50 Hz y 60/60 Hz. Esto se configura en la frecuencia de salida.
Cuando el SAI se configura como convertidor de frecuencia, la derivación estática no está disponible:
-
La transferencia a derivación estática está deshabilitada
-
Las alarmas y los eventos relacionados con el conmutador de derivación estática y la fuente de derivación están deshabilitados (no se muestran).
-
Las referencias al conmutador de derivación estática y el MBB se eliminan del diagrama sinóptico en la pantalla y el calibrador del SAI.
-
Se modifican las secuencias guiadas para permitir el arranque y la desconexión del SAI si no hay derivación disponible.
Es posible llevar a cabo una prueba de batería y una calibración del tiempo de autonomía de la batería aunque no haya derivación disponible.