990-5452N-017

Modalità convertitore di frequenza

Nella modalità convertitore di frequenza, l'UPS è in grado di convertire la frequenza della sorgente di ingresso in una diversa frequenza sull'uscita dell'UPS.

NOTA: La modalità del convertitore di frequenza deve essere configurata da Schneider Electric durante la configurazione del servizio.

Le possibili frequenze di ingresso/uscita sono 50/50 Hz, 50/60 Hz, 60/50 Hz e 60/60 Hz. Questo è impostato nella frequenza di uscita.

Quando l'UPS è configurato come convertitore di frequenza, il bypass statico non è disponibile:

  • Trasferimento a bypass statico disabilitato

  • Gli allarmi e gli eventi relativi al commutatore di bypass statico e alla sorgente di bypass sono disabilitati (non mostrato)

  • I riferimenti al commutatore di bypass statico e a MBB sono rimossi dal diagramma sinottico nel display e nell'UPS Tuner

  • Le sequenze guidate sono modificate per supportare l'avvio e l'arresto dell'UPS senza alcun bypass disponibile

È possibile eseguire la verifica automatica della batteria e la calibrazione dell'autonomia delle batterie anche in caso di assenza di bypass disponibili.

NOTA: Nella modalità convertitore di frequenza, la durata del condensatore è ridotta del 40%.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.