990-5452N-007

Λειτουργία μετατροπέα συχνότητας

Σε λειτουργία μετατροπέα συχνότητας το UPS μπορεί να μετατρέψει την συχνότητα της πηγής εισόδου σε διαφορετική συχνότητα στην έξοδο του UPS.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η λειτουργία μετατροπέας συχνότητας πρέπει να έχει διαμορφωθεί από την Schneider Electric κατά την διαμόρφωση της υπηρεσίας.

Οι πιθανές συχνότητες εισόδου/εξόδου είναι 50/50 Hz, 50/60 Hz, 60/50 Hz και 60/60 Hz. Αυτό ρυθμίζεται υπό την συχνότητα εξόδου.

Όταν το UPS έχει διαμορφωθεί ως μετατροπέας συχνότητας, η στατική παράκαμψη δεν είναι διαθέσιμη:

  • Η μεταφορά στη στατική παράκαμψη απενεργοποιημένη

  • Οι συναγερμοί και τα συμβάντα που σχετίζονται με τον διακόπτη στατικής παράκαμψης και την πηγή παράκαμψης είναι απενεργοποιημένα (δεν φαίνονται)

  • Οι αναφορές στον διακόπτη στατικής παράκαμψης και στο MBB αφαιρούνται από το μιμικό διάγραμμα στην οθόνη και στον συντονιστή UPS

  • Οι κατευθυνόμενες ακολουθίες αλλάζουν για να υποστηρίξουν την εκκίνηση και τον τερματισμό λειτουργίας του UPS χωρίς διατιθέμενη παράκαμψη

Η εκτέλεση του αυτοελέγχου μπαταρίας και της βαθμονόμησης αυτονομίας της μπαταρίας είναι δυνατή, ακόμη και όταν δεν διατίθεται παράκαμψη.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Στη λειτουργία μετατροπέα συχνότητας ο χρόνος ζωής του πυκνωτή μειώνεται κατά 40%.
Προτάσεις
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.