990-5452M-025

Tryb przetwornicy częstotliwości

W trybie przetwornicy częstotliwości zasilacz UPS może przekonwertować częstotliwość źródła wejścia na inną częstotliwość w wyjściu UPS.

UWAGA: Tryb przetwornicy częstotliwości musi zostać skonfigurowany przez firmę Schneider Electric podczas dokonywania konfiguracji serwisowej.

Możliwe częstotliwości wejścia/wyjścia to: 50/50 Hz, 50/60 Hz, 60/50 Hz i 60/60 Hz. Można to ustawić w opcji częstotliwości wyjścia.

Gdy zasilacz UPS jest skonfigurowany jako przetwornica częstotliwości, obejście statyczne jest niedostępne:

  • Przejście do obejścia statycznego wyłączone

  • Alarmy i zdarzenia związane z przełącznikiem obejścia statycznego i źródłem obejścia są wyłączone (niewidoczne)

  • Odniesienia do przełącznika obejścia statycznego i MBB są usuwane ze schematu układu na wyświetlaczu i Tunera UPS

  • Sekwencje wspomagane są zmieniane w celu wsparcia przy uruchomieniu i wyłączeniu zasilacza UPS, gdy żadne obejście nie jest dostępne

Przeprowadzenie auto-testu baterii i kalibracji czasu pracy baterii jest możliwe, nawet gdy żadne obejście nie jest dostępne.

UWAGA: Żywotność kondensatora w trybie przetwornicy częstotliwości jest obniżona o 40%.
Opinia
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.