990-5452N-032

โหมดตัวแปลงสัญญาณความถี่

ในโหมดตัวแปลงสัญญาณความถี่ UPS จะสามารถแปลงสัญญาณความถี่ของแหล่งจ่ายไฟอินพุตเป็นสัญญาณความถี่อื่นบนเอาต์พุตของ UPS ได้

หมายเหตูู: Schneider Electric จะต้องกำหนดค่าตัวแปลงความถี่ในระหว่างการกำหนดค่าบริการ

ความถี่อินพุต/เอาท์พุตที่เป็นไปได้คือ 50/50 Hz, 50/60 Hz, 60/50 Hz และ 60/60 Hz นี่คือชุดที่อยู่ใต้ความถี่เอาต์พุต

เมื่อกำหนดค่า UPS เป็นตัวแปลงสัญญาณความถี่แล้วจะไม่สามารถใช้สแตติกบายพาสได้

  • ปิดใช้งานการย้ายไปสแตติกบายพาส

  • การแจ้งเตือนและเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสวิตช์สแตติกบายพาสและแหล่งจ่ายไฟบายพาสจะถูกปิด (ไม่แสดง)

  • ข้อมูลอ้างอิงสำหรับสวิตช์สแตติกบายพาสและ MBB จะถูกลบออกจากแผนภาพจำลองในหน้าจอแสดงผล และ UPS Tuner

  • ลำดับที่แนะนำจะเปลี่ยนแปลงไปเพื่อรองรับการเริ่มต้นและปิดใช้งาน UPS โดยไม่ต้องมีบายพาส

สามารถเรียกใช้การทดสอบแบตเตอรี่ด้วยตัวเองและการปรับตั้งระยะเวลาใช้งานแบตเตอรี่ได้เมื่อไม่มีบายพาส

หมายเหตูู: ในโหมดตัวแปลงสัญญาณความถี่ ระยะเวลาใช้งานของตัวเก็บประจุไฟฟ้าจะลดลง 40%
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.