990-5452N-031

Frekvensomvandlarläge

I frekvensomvandlarläge kan UPS omvandla frekvensen från ingångskällan till en annan frekvens på UPS-utgången.

OBS: Frekvensomvandlarläget måste konfigureras av Schneider Electric under servicekonfigurationen.

De valbara ingångs/utgångsfrekvenserna är 50/50 Hz, 50/60 Hz, 60/50 Hz och 60/60 Hz. Detta ställs in under utgångsfrekvensen.

När UPS-enheten är konfigurerad som frekvensomvandlare är statisk bypass inte tillgänglig:

  • Övergång till statisk bypass är inaktiverad.

  • Larm och händelser relaterade till den statiska bypass-omkopplaren och bypasskällan är inaktiverade (visas ej)

  • Hänvisningar till den statiska bypassomkopplaren och MBB tas bort från mimic-diagrammet på skärmen och UPS-tunern

  • Guidade sekvenser ändras för att stödja uppstart och avstängning av UPS-enheten där ingen bypass finns tillgänglig.

Det är möjligt att köra batterisjälvtest och batteridriftstidskalibrering även när det inte finns någon bypass tillgänglig.

OBS: I frekvensomvandlingsläge reduceras kondensatorns livslängd med 40%.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.