990-5452M-034

Frekans Konvertör Modu

Frekans dönüştürücü modunda UPS, giriş kaynağı frekansını UPS çıkışında farklı bir frekansa dönüştürebilir.

NOT: Frekans konvertör modu Schneider Electric tarafından servis konfigürasyonu sırasında etkinleştirilmelidir.

Muhtemel giriş/çıkış frekansları 50/50 Hz, 50/60 Hz, 60/50 Hz ve 60/60 Hz'dir. Bu çıkış frekansı altında ayarlanır.

UPS, frekans konvertörü olarak ayarlandığında statik bypass mevcut olmaz:

  • Statik bypass'a aktarım devre dışı bırakıldı.

  • Statik bypass anahtarı ve bypass beslemesi ile ilgili alarm ve olaylar devre dışı bırakıldı (gösterilmiyor)

  • UPS Tuner ve Ekran'daki mimik diyagramdan statik bypass anahtarı ve MBB sembolleri kaldırılır

  • Bypass yokken UPS'in başlatılmasını ve kapatılmasını desteklemek için sıralama rehberi değiştirilir

Bypass mevcut olmadığında dahi akü self testini ve akü çalışma zamanı kalibrasyonunu çalıştırmak mümkündür.

NOT: Frekans konvertör modunda kapasitör ömrü %40 azalır.
Geri bildirim
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.