990-5452N-004

Frekvensomformertilstand

I frekvensomformertilstand kan UPS'en konvertere frekvensen for indgangskilden til en anden frekvens i UPS-udgangen.

BEMÆRK: Frekvensomformertilstand skal konfigureres af Schneider Electric under servicekonfigurationen.

De mulige indgangs-/udgangsfrekvenser er 50/50 Hz, 50/60 Hz, 60/50 Hz og 60/60 Hz. Det angives under udgangsfrekvensen.

Når UPS'en er konfigureret som frekvensomformer, kan der ikke benyttes statisk bypass:

  • Overførsel til statisk bypass er deaktiveret

  • Alarmer og hændelser relateret til den statiske switch og bypasskilden er deaktiveret (vises ikke)

  • Referencer til den statiske switch og MBB'en er fjernet fra det mimiske diagram på displayet og UPS Tuner

  • De guidede sekvenser er ændret, så de understøtter opstart og nedlukning af UPS'en uden tilgængelig bypass

Det er muligt at udføre batteriselvtest og batteridriftskalibrering uden tilgængelig bypass.

BEMÆRK: I frekvensomformertilstand reduceres kondensatorernes levetid med 40 %.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.