990-5452M-025

Rozwiązywanie problemów na podstawie wskaźników LED w schemacie układu

Schemat układu obrazuje status głównych funkcji i przepływ zasilania dostarczanego do obciążenia. Wskaźniki LED mają kolor zielony, czerwony lub są wyłączone w zależności od statusu funkcji systemu. W tym rozdziale opisano, co oznacza czerwony wskaźnik LED w schemacie układu, aby tym samym pomóc rozwiązać problem.

Wskaźnik LED wejścia

Jeżeli wskaźnik LED wejścia jest czerwony, może to wynikać z następujących przyczyn:

  • Wyłącznik UIB jest otwarty

  • Wejście poza zakresem (kształt fali, napięcie lub częstotliwość poza zakresem)

Wskaźnik LED falownika

Jeżeli wskaźnik LED falownika jest czerwony, może to wynikać z następujących przyczyn:

  • Brak działania falownika

Wskaźnik LED wyjścia

Jeżeli wskaźnik LED wyjścia jest czerwony, może to wynikać z następujących przyczyn:

  • Wyłącznik UOB jest otwarty

  • Wyłącznik SIB jest otwarty

  • Napięcie wyjściowe poza zakresem

Wskaźnik LED baterii

Jeżeli wskaźnik LED baterii jest czerwony, może to wynikać z następujących przyczyn:

  • Aktywny krytyczny alarm baterii

  • Brak działania ładowarki

  • Wyłącznik baterii rozłączony

Wskaźnik LED bypassu

Jeżeli wskaźnik LED bypassu jest czerwony, może to wynikać z następujących przyczyn:

  • Wyłącznik SSIB jest otwarty

  • Przełącznik bypassu statycznego nie działa

  • Napięcie obejścia poza zakresem

  • Wyłącznik BF2 (jeśli jest obecny) jest otwarty

Opinia
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.