990-5452N-018

模擬図表LEDでのトラブルシューティング

模擬図表には、主要機能の状態と負荷に給電している電気の流れが表示されています。システム機能の状態に応じて、それぞれのLEDが緑色、赤色、あるいはオフになります。このセクションでは、トラブルシューティングに役立つよう、模擬図表の赤色で点灯しているLEDが何を示しているかリストで説明します。

入力LED

以下の理由により、入力LEDが赤色に点灯することがあります。

  • UIBが開いている

  • 入力が許容範囲外(波形、電圧、周波数が許容値を超えている)

インバーターLED

以下の理由により、インバーターLEDが赤色に点灯することがあります。

  • インバーターが稼働不能

負荷LED

以下の理由により、負荷LEDが赤色に点灯することがあります。

  • UOBが開いている

  • SIBが開いている

  • 出力電圧が許容範囲外

バッテリーLED

以下の理由により、バッテリーLEDが赤色に点灯することがあります。

  • 重大なバッテリーアラームがアクティブ

  • 充電器が稼働不能

  • バッテリー遮断装置切断

バイパスLED

以下の理由により、バイパスLEDが赤色に点灯することがあります。

  • SSIBが開いている

  • スタティックバイパススイッチが稼働不能

  • バイパスが許容範囲外

  • BF2(存在する場合)が開いている

フィードバック
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.