990-5452N-031

Felsökning via mimic-diagrammets indikatorlampa

Mimic-diagrammet visar huvudfunktionernas status och strömflödet som matar lasten. De olika lysdioderna är antingen gröna, röda eller släckta beroende på status för systemfunktionerna. I det här avsnittet beskrivs vad en röd lysdiod på mimic-diagrammet visar som hjälp för felsökning.

Ingång LED

Om indikatorlampan för ingång lyser rött, kan det bero på följande:

  • UIB är öppen

  • Ingång utanför tolerans (vågform, spänning eller frekvens utanför toleransen)

Växelriktare LED

Om växelriktarlysdioden lyser rött, kan det bero på följande:

  • Växelriktare icke aktiv

Last LED

Om last-lysdioden lyser rött, kan det bero på följande:

  • UOB är öppen

  • SIB är öppen

  • Utgående spänning utanför toleransen

Batteri LED

Om batterilysdioden lyser rött, kan det bero på följande:

  • Kritiskt batterilarm aktivt

  • Laddare ej aktiv

  • Batteriets frånkopplingsenhet frånkopplad

Bypass LED

Om bypasslysdioden lyser rött, kan det bero på följande:

  • SSIB är öppen

  • Statisk bypassomkopplare inaktiv

  • Bypass utanför tolerans

  • BF2 (om sådan finns) är öppen

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.