990-5452N-006

Solución de problemas mediante los LED del diagrama sinóptico

El diagrama sinóptico muestra el estado de las funciones principales y el flujo de energía que alimenta la carga. Los distintos indicadores LED pueden estar verdes, rojos o apagados, según el estado de las funciones del sistema. En esta sección se explica qué indican los indicadores LED rojos con el fin de ayudar a solucionar problemas.

LED de entrada

Si el LED de entrada está en rojo, puede deberse a una de estas razones:

  • El UIB está abierto

  • Entrada fuera de tolerancia (forma de onda, tensión o frecuencia fuera de tolerancia)

LED del inversor

Si el LED del inversor está en rojo, puede deberse a una de estas razones:

  • El inversor no funciona

LED de carga

Si el LED de carga está en rojo, puede deberse a una de estas razones:

  • El UOB está abierto

  • El SIB está abierto

  • Tensión de salida fuera de tolerancia

LED de batería

Si el LED de batería está en rojo, puede deberse a una de estas razones:

  • Alarma de batería crítica activa

  • El cargador no funciona

  • Dispositivo de desconexión de batería desconectado

LED de derivación

Si el LED de derivación está en rojo, puede deberse a una de estas razones:

  • El SSIB está abierto

  • El interruptor de derivación estático no funciona

  • Derivación fuera de tolerancia

  • BF2 (si está presente), en caso de estar abierto

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?