990-5452N-004

Fejlfinding via det mimiske diagrams LED-indikatorer

Det mimiske diagram viser statussen for de vigtigste funktioner og det strømflow, der forsyner lasten. De forskellige LED-indikatorer lyser enten grønt eller rødt eller er slukkede, afhængigt af systemfunktionernes status. Dette afsnit indeholder en liste over, hvad en rød LED-indikator på det mimiske diagram betyder, så du kan få hjælp til fejlfindingen.

LED-indikator for indgang

Hvis LED-indikatoren for indgang lyser rødt, kan det skyldes følgende:

  • UIB er åben

  • Indgang er uden for tilladt afvigelse (bølgeform, spænding eller frekvens uden for tilladt afvigelse)

LED-indikator for vekselretter

Hvis LED-indikatoren for vekselretteren lyser rødt, kan det skyldes følgende:

  • Vekselretter er ude af funktion

LED-indikator for udgang

Hvis LED-indikatoren for udgang lyser rødt, kan det skyldes følgende:

  • UOB er åben

  • SIB er åben

  • Udgangsspænding er uden for tilladt afvigelse

LED-indikator for batteri

Hvis LED-indikatoren for batteri lyser rødt, kan det skyldes følgende:

  • Kritisk batterialarm er aktiv

  • Oplader er ude af funktion

  • Batteriafbryderen er frakoblet

LED-indikator for bypass

Hvis LED-indikatoren for bypass lyser rødt, kan det skyldes følgende:

  • SSIB er åben

  • Den statiske switch er ude af funktion

  • Bypass er uden for tilladt afvigelse

  • BF2 (hvis tilstede) er åben

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.