990-5452N-007

Αντιμετώπιση προβλημάτων μέσω των LED του μιμικού διαγράμματος

Το διάγραμμα τοίχου απεικονίζει την κατάσταση των κύριων λειτουργιών και τη ροή ενέργειας που τροφοδοτεί το φορτίο. Τα διαφορετικά LED είναι είτε πράσινα, κόκκινα ή απενεργοποιημένα, ανάλογα με την κατάσταση των λειτουργιών συστήματος. Σε αυτή την ενότητα παρατίθεται τι υποδηλώνει το κόκκινο LED στο διάγραμμα τοίχου με σκοπό τη βοήθεια αντιμετώπισης προβλημάτων.

LED εισόδου

Αν το LED εισόδου είναι κόκκινο, αυτό ενδέχεται να οφείλεται στα παρακάτω:

  • Ανοιχτός UIB

  • Είσοδος εκτός ορίων ανοχής (κυματομορφή, τάση ή συχνότητα εισόδου εκτός ορίων ανοχής)

LED αντιστροφέα

Αν το LED του αντιστροφέα είναι κόκκινο, αυτό ενδέχεται να οφείλεται στα παρακάτω:

  • Δεν είναι δυνατή η λειτουργία του αντιστροφέα

LED φορτίου

Αν το LED του φορτίου είναι κόκκινο, αυτό ενδέχεται να οφείλεται στα παρακάτω:

  • Ανοιχτός UOB

  • Ανοιχτός SIB

  • Τάση εξόδου εκτός ορίων ανοχής

LED μπαταρίας

Αν το LED της μπαταρίας είναι κόκκινο, αυτό ενδέχεται να οφείλεται στα παρακάτω:

  • Ενεργός κρίσιμος συναγερμός μπαταρίας

  • Δεν είναι δυνατή η λειτουργία του φορτιστή

  • Η διάταξη αποσύνδεσης μπαταρίας αποσυνδέθηκε

LED παράκαμψης

Αν το LED της παράκαμψης είναι κόκκινο, αυτό ενδέχεται να οφείλεται στα παρακάτω:

  • Ανοιχτός SSIB

  • Διακόπτης στατικής παράκαμψης εκτός λειτουργίας

  • Παράκαμψη εκτός ορίων ανοχής

  • Το BF2 (αν υπάρχει) είναι ανοιχτό

Προτάσεις
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.