990-5452L-012

Dépannage via les LED du schéma synoptique

Le schéma synoptique indique l'état des principales fonctions et le flux d'énergie qui alimente la charge. Les différentes LED sont vertes, rouges ou éteintes selon l'état des fonctions du système. Cette section répertorie la signification d'une LED rouge sur le schéma synoptique, à des fins de dépannage.

LED d'entrée

La LED d'entrée peut être rouge pour les motifs suivants :

  • Interrupteur UIB ouvert

  • Entrée hors tolérances (forme d'onde, tension ou fréquence hors tolérances)

LED d'onduleur

La LED d'onduleur peut être rouge pour les motifs suivants :

  • Onduleur hors service

LED de charge

La LED de charge peut être rouge pour les motifs suivants :

  • Interrupteur UOB ouvert

  • Interrupteur SIB ouvert

  • Tension de sortie hors tolérances

LED de batterie

La LED de batterie peut être rouge pour les motifs suivants :

  • Alarme critique de batterie

  • Chargeur hors service

  • Interrupteur batterie déconnecté

LED de bypass

La LED de bypass peut être rouge pour les motifs suivants :

  • Interrupteur SSIB ouvert

  • Contacteur statique Hors Service

  • Bypass hors tolérances

  • BF2 (le cas échéant) ouvert

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.